Disattivazione o spostamento del pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione
- Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
- Eseguire il lockout/tagout degli interruttori nel quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
- Eseguire il lockout/tagout di tutti gli interruttori delle batterie nel quadro elettrico/nella soluzione per batterie in posizione OFF (aperto).
- Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione
OFF (aperto).
PERICOLOPericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettricoAssicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Aprire la porta anteriore del pannello bypass di manutenzione.
- Eseguire il lockout/tagout UIB/SSIB, MBB e UOB nel pannello bypass di manutenzione in posizione OFF (aperto).
- Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno nel pannello bypass di manutenzione.
- Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna
sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso dell'UPS/bypass dell'UPS,
sbarra di uscita dell'UPS e sbarra di carico prima di continuare.
PERICOLOPERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICOMisurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso dell'UPS/bypass dell'UPS, sbarra di uscita dell'UPS e sbarra di carico prima di continuare.Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dal pannello bypass di manutenzione. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione.
- Scollegare e rimuovere tutti i cavi di segnale dal pannello bypass di manutenzione. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di segnale per Galaxy VS UPS o Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3M.
- Rimuovere le quattro viti M10 dalla parete e rimuovere
il pannello di bypass di manutenzione dalla parete.
ATTENZIONECarico pesanteIl pannello bypass di manutenzione è pesante (48 kg). Utilizzare gli strumenti appropriati per sollevare in sicurezza il pannello bypass di manutenzione.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. - Chiudere la porta interna e fissarla con le viti.
- Chiudere e bloccare la porta anteriore del pannello bypass di manutenzione.
- Per il trasporto:
AVVERTIMENTOPericolo di RIBALTAMENTOPer il trasporto del pannello bypass di manutenzione assicurarsi che:- il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
- vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza il prodotto;
- il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.Requisiti di trasporto:
-
Montare il pannello bypass di manutenzione in posizione orizzontale al centro di un pallet adeguato con dimensioni minime del pallet: 840 mm x 1220 mm. Il pallet deve essere adatto al peso del pannello bypass di manutenzione (48 kg).
-
Montare il pannello bypass di manutenzione sul pallet con mezzi di fissaggio appropriati, in grado di resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
-
Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.
AVVERTIMENTOComportamento inaspettato dell'apparecchiaturaNon sollevare direttamente il pannello bypass di manutenzione con un carrello elevatore a forche o un transpallet, poiché potrebbe piegare o danneggiare il pannello bypass di manutenzione.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Smaltire il pannello bypass di manutenzione, OPPURE
- Spostare il pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione per l'installazione.
- Solo per l'installazione del pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione: Seguire il manuale di installazione per installare il pannello bypass di manutenzione nella nuova posizione. Vedere Procedura di installazione per Galaxy VS UPS o Procedura di installazione per Easy UPS 3M per una panoramica sull'installazione. La reinstallazione e la messa in servizio devono essere effettuate solo da una persona qualificata.