990-91315B-017

Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3M

  1. Rimuovere le tre spie dei sezionatori e le etichette delle spie dei sezionatori dal pannello bypass di manutenzione. Le spie dei sezionatori non sono supportate da Easy UPS 3M.
  2. Installare tre tappi di chiusura tondi (non forniti) nei fori della porta interna.
  3. Sulla morsettiera di controllo, rimuovere i collegamenti interni per le spie dei sezionatori (pin 1-4).
  4. Sulla morsettiera di controllo, modificare il collegamento interno per l'interruttore AUX MBB (pin 7-8) da Normalmente chiuso (NC) a Normalmente aperto (NO).
  5. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV dalla morsettiera di controllo nel pannello bypass di manutenzione all'UPS secondo la propria configurazione.
    NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  6. Tirare le fascette sui cavi di segnale e fissare i cavi di segnale ai serracavi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?