990-91315B-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

  1. Rimuovere la copertura della sbarra PE.
  2. Collegare i cavi PE alla sbarra PE.
  3. Reinstallare la copertura della sbarra PE.
  4. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Per alimentazione singola: Collegare i cavi di ingresso dall'alimentazione di servizio/di rete.
    • Per alimentazione doppia: Collegare i cavi di bypass dall'alimentazione di servizio/di rete.
  5. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Per alimentazione singola: Collegare i cavi di ingresso dell'UPS.
    • Per alimentazione doppia: Collegare i cavi di bypass dell'UPS.
  6. Collegare i cavi di uscita dell'UPS.
  7. Collegare i cavi di carico.
  8. Fissare i cavi con fascette per cavi (non fornite) ai serracavi sul lato sinistro, superiore e inferiore del pannello bypass di manutenzione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?