990-91315A-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

  1. ถอดฝาครอบออกจากบัสบาร์ PE
  2. เชื่อมต่อสาย PE เข้ากับบัสบาร์ PE
  3. ใส่ฝาครอบกลับเข้าไปที่บัสบาร์ PE
  4. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับระบบเมนเดี่ยว: เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลัก
    • สำหรับระบบเมนคู่: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลัก
  5. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับระบบเมนเดี่ยว: เชื่อมต่อสายอินพุต UPS
    • สำหรับระบบเมนคู่: เชื่อมต่อสายบายพาส UPS
  6. เชื่อมต่อสายเอาต์พุต UPS
  7. เชื่อมต่อสายโหลด
  8. ยึดสายด้วยตัวรัดสาย (ไม่มีให้) เข้ากับรางสายเคเบิลที่ด้านซ้าย ด้านบน และด้านล่างของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?