990-91315B-022

Het onderhoudsbypasspaneel aan de muur bevestigen

VOORZICHTIG
Risico op lichamelijk letsel of apparaatschade
  • Bevestig het onderhoudsbypasspaneel aan een solide muur of stellage die het gewicht van de eenheid kan dragen.
  • Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type muur/rek.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Verwijder de schroeven en open de binnendeur in het onderhoudsbypasspaneel.
  2. Bepaal waar de vier montagegaten moeten komen en markeer deze op de muur.
  3. Boor gaten in de vier gemarkeerde locaties en bevestig de verankeringsbouten.
  4. Bevestig het onderhoudsbypasspaneel aan de muur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?