Bezpieczeństwo elektryczne
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym nie stanowi standardowego
wyposażenia należy zainstalować automatyczne urządzenie separujące (z opcją zabezpieczenia
przed napięciem zwrotnym lub innym systemem spełniającym wymagania normy IEC/EN 62040–1
lub UL1778, 5 wydanie — w zależności od tego, który z dwóch standardów dotyczy danej
lokalizacji), aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub natężenia
na zaciskach zasilania urządzenia separującego. Urządzenie to musi się otworzyć w
przeciągu 15 sekund od momentu usterki w dostawie prądu od strony sieci i musi być
ustawione zgodnie z danymi technicznymi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Jeżeli tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznych izolatorów, które w pozycji otwartej izolują przewody neutralne, lub jeśli izolacja zwrotna jest umieszczona zewnętrznie do urządzenia bądź podłączona do informatycznego systemu dystrybucji zasilania, zaciski toru zasilającego UPS, wszystkie izolatory głównego zasilania zainstalowane zdalnie z obszaru UPS oraz zewnętrzne punkty dostępowe pomiędzy takimi izolatorami a zasilaczami UPS muszą zostać opatrzone przez użytkownika etykietami z następującym napisem (lub jego tłumaczeniem w języku kraju, w którym instalowane jest urządzenie):
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować
zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na
uziemieniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|