连接电源线
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请先关闭 UPS 的总电源,然后再将
DC 线缆和电池线连接到标准电池柜。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 从电池断路器左侧拆下接线端子盖板。
- 将 PE 线缆从标准电池柜底部接入并与 PE 线缆连接。
- 将 DC 线缆从标准电池柜底部接入并连接 DC 线缆 (DC+, DC-)。连接 DC 线缆时,请使用锁紧垫圈(需另购)。
- 将接线端子盖板重新装回电池断路器左侧。
- 重新装回断路器保护盖板。
- 使用随附的铜排或线缆将标准电池柜中每块搁板上的电池互连,然后连接到电池断路器的右侧。请参阅标准电池柜前门内侧的接线示意图。
危险小心触电、爆炸或电弧电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项:- 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
- 请使用带绝缘把手的工具。
- 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
- 请勿将工具或金属零件放在电池上。
- 在连接或断开电池接线端子之前,请断开充电电源。
- 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地,移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电或适中电流灼伤。在专业人员安装和维护过程中,如果将接地连接移除,即可减少触电危险(适用于无接地供电电路的设备和远程电池电源)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。