Conexión de los cables de alimentación
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del SAI antes de conectar
los cables de CC y los cables de batería al armario de baterías
clásicas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Retire la cubierta del terminal del lado izquierdo del disyuntor de batería.
- Pase el cable de PE por la parte inferior del armario de baterías clásicas y conecte el cable PE.
- Pase los cables de CC por la parte inferior del armario de baterías clásicas y conecte los cables de CC (CC+, CC-). Use arandelas de seguridad (no incluidas) al conectar los cables de CC.
- Vuelva a colocar la cubierta del terminal del lado izquierdo del disyuntor de batería.
- Vuelva a colocar las placas de protección del disyuntor.
- Interconecte las baterías de cada estante de los armarios
de baterías clásicas con los cables o la barras de cobre
que se suministran, y conéctelas con el lado derecho del disyuntor
de batería. Consulte el diagrama de conexión en el interior
de la puerta frontal del armario de baterías clásicas.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoLas baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:- Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- Use herramientas con mangos aislantes.
- Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
- No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
- Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
- Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas y quemaduras por corriente de cortocircuito alta. La posibilidad de tal descarga puede reducirse si una persona con conocimientos técnicos quita las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable a equipo y a baterías externas sin un circuito de alimentación con conexión a tierra).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.