990-5913C-028

Подключение силовых кабелей питания

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Перед подключением кабелей батарей и постоянного тока к шкафу для стандартной батареи необходимо полностью отключить питание ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Снимите крышки клемм в левой части батарейного автомата.
  2. Проложите кабель PE в нижней части шкафа для стандартной батареи и подсоедините кабель PE.

    GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  3. Проложите кабели постоянного тока в нижней части шкафа для стандартной батареи и подсоедините кабели постоянного тока (DC+, DC-). При подключении кабелей постоянного тока используйте штифты защитного заземления (не входят в комплект).
  4. Установите на место крышки клемм в левой части батарейного автомата.
  5. Установите на место панели защиты автоматического выключателя.
  6. Соедините батареи на каждой полке в шкафу для стандартной батареи с помощью медных перемычек или кабелей и подключите к правой стороне батарейного автомата. Следуйте схеме подключения, расположенной на внутренней стороне передней двери шкафа для стандартной батареи.
    Опасно
    Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Батареи могут представлять опасность поражения током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
    • Снять часы, кольца и другие металлические предметы.
    • Использовать инструменты с изолированными ручками.
    • Используйте защитные очки, перчатки и обувь.
    • Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
    • Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
    • Проверьте, чтобы батарея не была случайно заземлена. Если батарея была случайно заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с любыми частями заземленной батареи может привести к поражению электрическим током и ожогам, вызванным током короткого замыкания. Вероятность такого поражения будет уменьшена при отсоединении проводов заземления во время установки и обслуживания квалифицированным персоналом (только для оборудования и удаленных источников батарейного питания, не имеющих заземленной цепи питания).
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.