990-91375D-007

Στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή καταστροφής του εξοπλισμού
  • Στερεώστε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας σε τοίχο ή σε σχάρα που είναι δομικά ασφαλής και σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της μονάδας.
  • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο υλικό (δεν παρέχεται) για να στερεώσετε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τέσσερις βίδες torx M10 x 30 και παξιμάδια παρέχονται για τη στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος σε σχάρα.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB και GVBBB630EL-3CB

  1. Μετρήστε και επισημάνετε τις τέσσερις θέσεις των οπών τοποθέτησης στον τοίχο.
  2. Ανοίξτε οπές σε κάθε μία από τις τέσσερις επισημασμένες θέσεις.
  3. Χαλαρώστε τις τρεις βίδες και ανοίξτε την εσωτερική θύρα.
  4. Στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;