990-91378D-037

将信号线连接至 Galaxy VL UPS

注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
建议的信号线规格 与 UPS 的最大距离
0.5 mm2 50 米
0.75 mm2 100 米
1.0 mm2 200 米
  1. 在电池柜中安装电池温度传感器 0M-1160。UPS 随附两个温度传感器
    警告
    小心火灾
    按照说明在电池柜中放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    空电池柜正面视图

  2. 将电池温度传感器线缆从空电池柜顶部或底部接入并连接到 UPS(如图所示)。
    注: 温度传感器线缆属于 Class 2/SELVClass 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。
  3. 取下电池断路器的盖板。

    电池断路器正面视图

  4. 将信号线从空电池柜的顶部或底部接入并连接到电池断路器。
  5. 连接信号线:
    1. 将信号线连接至辅助开关(1、4)。
    2. 将信号线连接至欠压脱扣线圈(D1、D2)。

    电池断路器正面视图

  6. 连接 UPS 内的信号线(如图所示)。
  7. 装回电池断路器的盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.