990-91378D-037

将电池断路器套件固定在接地良好的金属箱中

小心
小心设备损坏
将电池断路器固定在接地良好的金属箱中。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 在金属箱中测量并标记用于固定电池断路器套件的孔。
  2. 在每个标记处钻孔。
  3. 将电池断路器套件固定在金属箱中。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.