990-91378D-006

Conexión de los cables de señal al SAI Galaxy VL

NOTA: Guíe los cables de señal separados de los cables de alimentación y guíe los cables de Class 2/SELV separados de los cables de non-Class 2/non-SELV.
Dimensión de cable de señal recomendada Distancia máxima al SAI
0,5 mm2 50 metros
0,75 mm2 100 metros
1 mm2 200 metros
  1. Instale el sensor de temperatura de batería 0M-1160 en el (los) armario(s) de baterías. Se proporcionan dos sensores de temperatura con el SAI
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe en el armario de baterías para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  2. Guíe los cables del sensor de temperatura de las baterías por la parte superior o inferior del armario o los armarios de baterías vacíos hasta el SAI, y realice la conexión como se indica.
    NOTA: Los cables del sensor de temperatura se consideran de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV se deben aislar de los circuitos primarios.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.

    Vista frontal del disyuntor de batería

  4. Guíe los cables de señal a través de la parte superior o inferior del armario de baterías vacío hasta el disyuntor de batería.
  5. Conecte los cables de señal:
    1. Conecte los cables de señal al interruptor AUX (1,4).
    2. Conecte los cables de señal a la bobina de disparo por subtensión (D1, D2).

    Vista frontal del disyuntor de batería

  6. Conecte los cables de señal al SAI, como se muestra.
  7. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.