990-91378D-006

Montaje del kit de disyuntor de batería en una caja metálica con conexión a tierra

ATENCIÓN
riesgo de daños en el equipo
Monte el kit de disyuntor de batería en una caja metálica con conexión a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Mida y marque los orificios para montar el kit de disyuntor de batería en la caja metálica.
  2. Taladre los orificios en cada una de las ubicaciones marcadas.
  3. Monte el kit de disyuntor de batería en la caja metálica.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.