990-91378D-018

接地された金属製ボックス内でのバッテリーブレーカーキットの設置

注意
機器損傷の危険性
接地された金属製のボックス内にバッテリーブレーカーを取り付けます。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 金属製のボックス内にバッテリーブレーカーキットを設置するための穴の位置を測定して印を付けます。
  2. 印を付けた場所にドリルで穴を開けます。
  3. 金属製のボックス内にバッテリーブレーカーキットを取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.