990-91378C-032

เชื่อมต่อสายไฟเข้าในระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านบน

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ดำเนินการปิดไฟทั้งหมดในระบบ UPS ก่อนทำการเชื่อมต่อสายเคเบิลแบตเตอรี่เข้ากับตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. ล็อกเอาท์/แทกเอาท์เบรกเกอร์ในตำแหน่ง "ปิด"

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

  2. ต่อสาย PE
  3. ต่อสาย DC (DC +, DC-) จาก UPS
  4. ติดตั้งฝาปิดป้องกันไว้เหนือเทอร์มินอลทางด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  5. ติดตั้งแบตเตอรี่ตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้แบตเตอรี่เปล่า
  6. เชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ (Batt +, Batt-) จากแบตเตอรี่ในตู้แบตเตอรี่เปล่า 1 เข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  7. สำหรับติดตั้งกับแชนแนลแบตเตอรี่เปล่าสองจุดเท่านั้น: ต่อสายดินจากตู้แบตเตอรี่เปล่า 1 เข้ากับตู้แบตเตอรี่เปล่า 2

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า 1 และ 2

  8. สำหรับติดตั้งกับแชนแนลแบตเตอรี่เปล่าสองจุดเท่านั้น: เชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ (Batt +, Batt-) จากแบตเตอรี่ในตู้แบตเตอรี่เปล่า 2 เข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอรี่
    หมายเหตูู: ทิ้งแผนภาพการเดินสายไฟพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไว้ในที่ติดตั้ง
  9. ติดตั้งฝาปิดป้องกันไว้เหนือเทอร์มินอลทางด้านขวาของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.