990-91378D-031

Anslut kraftkablarna till ett system med kabelingång ovanifrån

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Utför total avstängning av strömmen till UPS-systemet innan anslutning av batterikablarna till batterikretsbrytaren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  1. Sätt brytaren i OFF-läge.

    Frontvy av det tomma batteriskåpet

  2. Anslut PE-kabeln.
  3. Anslut DC-kablarna (DC +, DC-) från UPS-enheten.
  4. Installera skyddslocket över kontakterna på vänster sida av batterikretsbrytaren.
  5. Installera batterierna enligt beskrivningen i installationshandboken som medföljer det tomma batteriskåpet.
  6. Anslut batterikablarna (Batt+, Batt-) från batterierna i det tomma batteriskåpet 1 till batterikretsbrytaren.
  7. Endast för installation med två tomma batteriskåp: Anslut jordkabeln från det tomma batteriskåpet 1 till det tomma batteriskåpet 2.

    Frontvy av de tomma batteriskåpen 1 och 2

  8. Endast för installation med två tomma batteriskåp: Anslut batterikablarna (Batt+, Batt-) från batterierna i det tomma batteriskåpet 2 till batterikretsbrytaren.
    OBS: Lämna ett kopplingsschema med information om batterier på plats.
  9. Installera skyddslocket över kontakterna på högra sidan av batterikretsbrytaren.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.