990-91378D-018

上部ケーブル入線システムにおける電源ケーブルの接続

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーブレーカーにバッテリーケーブルを接続する前に、UPSシステムのすべての電源を停止してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. ブレーカーをOFFの位置にロックアウト/タグアウトします。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

  2. PEケーブルを接続します。
  3. UPSのDCケーブル(DC+、DC-)を接続します。
  4. バッテリーブレーカーの左側に、端子を保護するためのカバーを取り付けます。
  5. 空のバッテリーキャビネットに付属している設置マニュアルの説明に従い、バッテリーを取り付けます。
  6. 空のバッテリーキャビネット1のバッテリーのバッテリーケーブル(Batt+、Batt-)を、バッテリーブレーカーに接続します。
  7. 2台の空のバッテリーキャビネットを使用して設置を行う場合のみ:空のバッテリーキャビネット1の接地ケーブルを、空のバッテリーキャビネット2に接続します。

    空のバッテリーキャビネット1と2の前面図

  8. 2台の空のバッテリーキャビネットを使用して設置を行う場合のみ:空のバッテリーキャビネット2のバッテリーのバッテリーケーブル(Batt+、Batt-)を、バッテリーブレーカーに接続します。
    注記: バッテリーの情報が記載された配線図は、現場に保管しておいてください。
  9. バッテリーブレーカーの右側に、端子を保護するためのカバーを取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.