990-91575-012

Installation des batteries dans l'armoire batterie vide

AVERTISSEMENT
Manipulation imprévue de l'équipement
L'armoire batterie ne doit pas être déplacée une fois que les batteries ont été installées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Placez les batteries sur les étagères dans l'armoire batterie vide et raccordez-les entre elles.
    NOTE: Ne couvrez pas les orifices situés dans les coins des étagères, car ils servent à acheminer les câbles entre les étagères.

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  2. Notez la configuration des batteries sur l'étiquette dans l'armoire batterie vide.
  3. Retirez l'étiquette 885-90412 de la protection anti-poussière.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?