990-91575-012

Dernières étapes d'installation

  1. Remontez les quatre capots avant.
    NOTE: Deux capots de disjoncteurs différents sont fournis avec l'armoire batterie vide. Installez le capot adapté à votre disjoncteur batterie.

    Système avec entrée des câbles par le bas

    Système avec entrée des câbles par le haut

  2. Fixez le support d'ancrage avant sur l'armoire batterie vide au moyen de vis M6.

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  3. Montez le support d'ancrage avant au sol.
    NOTE: Les vis de fixation au sol ne sont pas fournies.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?