Positionner l'armoire batterie vide
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Laissez l'armoire batterie vide couverte lorsque vous
percez les trous d'ancrage afin d'empêcher l'infiltration de
poussière ou d'autres masses conductrices dans le système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Retirez les panneaux latéraux indiqués des armoires batterie sur les côtés adjacents.
-
Positionnez l'armoire/les armoires batterie vide(s) à
l'emplacement d'installation final.
NOTE: Laissez un espace libre de 100 mm derrière l'armoire/les armoires batterie vide(s) pour permettre la circulation de l'air.
- Fixez les supports d'ancrage arrière au sol.
- Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Installez les équerres d'accouplement entre les armoires batterie vides.
- Retirez les quatre capots indiqués.
DANGER