990-91575-012

Préparation de l'armoire batterie vide au câblage – Entrée des câbles par le bas

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Retirez les panneaux pour les câbles d'alimentation (a) et les câbles de signal (b).

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  2. Percez des trous ou effectuez des perforations dans les panneaux pour le passage des câbles d'alimentation et de signal.
  3. Remettez en place les panneaux.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut venir endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?