990-91733A-006

Instalación del armario con entrada inferior en el lado izquierdo del SAI

  1. Retire la placa lateral inferior del lado izquierdo del armario con entrada inferior.
  2. Instale la placa lateral inferior en el lado derecho del armario con entrada inferior.
  3. Retire el panel izquierdo del SAI. Guárdelo para instalarlo en el armario con entrada inferior.
  4. Empuje el SAI y el armario con entrada inferior hasta la posición final, uno junto al otro.
  5. Baje las patas niveladoras delanteras y posteriores del SAI con una llave, hasta que toquen el suelo. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  6. Retire el soporte de interconexión superior de la parte superior del armario con entrada inferior.
  7. Instale el soporte de interconexión entre el SAI y el armario con entrada inferior.
  8. Interconecte el SAI y el armario con entrada inferior con los soportes de interconexión frontal suministrados.
  9. Interconecte el SAI y el armario con entrada inferior con los soportes de interconexión posterior suministrados.

    Vista posterior

  10. Retire la placa frontal del armario con entrada inferior.
  11. Retire las placas para los cables de señalización.
  12. Monte los tapones de cepillo para cables suministrados.
  13. Retire la placa guía inferior y las placas de soporte.
  14. Retire las placas de soporte con ruedas. Descártelas.
  15. Perfore los orificios para cables o conductos en la placa guía. Instale los conductos (no suministrados), si procede.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  16. Vuelva a colocar la placa guía inferior.
  17. Retire las placas frontales interiores y el panel posterior del SAI.
  18. Enrute los cables de alimentación hacia arriba por el armario con entrada inferior hasta dentro del SAI, como se muestra. Fije los cables de alimentación a los protectores de cables central y superior.
  19. Enrute los cables de señalización hacia arriba por el armario con entrada inferior hasta dentro del SAI. Enrútelos como se muestra para separar los cables de Class 2/SELV de los cables de non-Class 2/non-SELV.
  20. Vuelva a instalar los soportes de transporte delanteros y traseros en el armario con entrada inferior.
  21. Monte los soportes de transporte delanteros y traseros en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte es de ø12 mm. El requisito es hardware M10 de grado de resistencia 8.8.
  22. Vuelva a colocar la placa frontal en el armario con entrada inferior.
  23. Coloque el panel izquierdo en el armario con entrada inferior. El panel lateral izquierdo se retiró del SAI con anterioridad.
  24. Siga el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización y los cables de alimentación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?