990-91733A-017

Installare l'armadio con ingresso dal fondo sul lato sinistro dell’UPS

  1. Rimuovere la piastra laterale inferiore dal lato sinistro dell'armadio con ingresso dal fondo.
  2. Installare la piastra laterale inferiore sul lato destro dell'armadio con ingresso dal fondo.
  3. Rimuovere il pannello laterale sinistro dall'UPS. Conservarlo per l'installazione sull’armadio con ingresso dal fondo.
  4. Spingere l’UPS e l'armadio con ingresso dal fondo nella posizione finale l’uno accanto all’altro.
  5. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Le rotelle non devono essere in contatto con il pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
    AVVISO
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  6. Rimuovere la staffa di interconnessione superiore dalla parte superiore dell'armadio con ingresso dal fondo.
  7. Installare la staffa di interconnessione superiore tra l'UPS e l'armadio con ingresso dal fondo.
  8. Collegare l'UPS e l'armadio con ingresso dal fondo con le staffe di interconnessione anteriore fornite.
  9. Collegare l'UPS e l'armadio con ingresso dal fondo con le staffe di interconnessione posteriore fornite.

    Vista posteriore

  10. Rimuovere la piastra anteriore dall’armadio con ingresso dal fondo.
  11. Rimuovere le piastre per i cavi di segnale.
  12. Fissare i tappi a spazzola per cavi forniti.
  13. Rimuovere la piastra isolante inferiore e le piastre di supporto.
  14. Rimuovere le piastre di supporto con rotelle. Eliminare le piastre di supporto con rotelle.
  15. Trapanare/praticare fori per i cavi o i condotti/guarnizioni nelle piastra isolanti. Installare condotti/guarnizioni (non forniti), se applicabile.
    PERICOLO
    pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'armadio.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  16. Reinstallare la piastra isolante inferiore.
  17. Rimuovere le piastre frontali interne e il pannello posteriore dall'UPS.
  18. Far passare i cavi di alimentazione attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS come mostrato. Fissare i cavi di alimentazione nei serracavi centrale e superiore.
  19. Far passare i cavi di segnale attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS. Far passare i cavi di segnale come mostrato in figura per separare i cavi Class 2/SELV dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  20. Reinstallare le staffe di trasporto anteriore e posteriore sull'armadio con ingresso dal fondo.
  21. Fissare le staffe di trasporto anteriore e posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nella staffa è di ø12 mm. Il requisito delle parti di montaggio è: grado di resistenza M10 8.8.
  22. Reinstallare la piastra anteriore la piastra anteriore dall’armadio con ingresso dal fondo.
  23. Installare il pannello laterale sinistro sull’armadio con ingresso dal fondo. Il pannello laterale sinistro è stato rimosso dall’ UPS in precedenza.
  24. Seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di alimentazione e di segnale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?