990-91733A-012

Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas sur le côté gauche de l'ASI

  1. Retirez le panneau latéral inférieur du côté gauche de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  2. Installez le panneau latéral inférieur sur le côté droit de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  3. Retirez le panneau latéral gauche de l'ASI. Mettez-le de côté pour l'installation sur l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  4. Poussez l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à côté l'une de l'autre.
  5. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  6. Retirez le support d'interconnexion supérieur du haut de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  7. Installez le support d'interconnexion supérieur entre l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas
  8. Assemblez l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'aide des supports d'interconnexion avant fournis.
  9. Assemblez l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'aide des supports d'interconnexion arrière fournis.

    Vue arrière

  10. Retirez le panneau avant de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  11. Retirez les panneaux pour les câbles de signal.
  12. Montez les bouchons à fentes de câble fournis.
  13. Retirez la plaque presse-étoupe inférieure et les panneaux de support.
  14. Retirez les panneaux de support avec roulettes. Jetez les panneaux de support avec roulettes.
  15. Percez des trous ou effectuez des perforations dans la plaque presse-étoupe pour le passage des câbles ou des conduites/joints. Installez les conduites/joints (non fournis), le cas échéant.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les plaques presse-étoupe sont installées, ni à proximité de l'armoire.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  16. Réinstallez la plaque presse-étoupe inférieure.
  17. Retirez les panneaux avant intérieurs et le panneau arrière de l'ASI.
  18. Acheminez les câbles d'alimentation à travers l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI comme indiqué. Fixez les câbles d'alimentation aux séparateurs de câble supérieur et intermédiaire.
  19. Acheminez les câbles de signal par l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI. Acheminez les câbles comme indiqué pour séparer les câbles Class 2/SELV des câbles non-Class 2/non-SELV.
  20. Réinstallez les supports de transport avant et arrière sur l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  21. Montez les supports de transport avant et arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support est de ø12 mm. Utilisez au minimum du matériel M10 classe 8.8.
  22. Réinstallez le panneau avant sur l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  23. Installez le panneau latéral gauche sur l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Le panneau latéral gauche a été précédemment retiré de l'ASI.
  24. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal et les câbles d'alimentation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?