990-91202A-034

電池電路斷路器套件 E3SOPT008 規格

危險
小心觸電、爆炸、電弧
電池電路斷路器套件 (E3SOPT008) 必須僅搭配 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3S Pro 使用。
不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
電池電路斷路器 LV438118+LV438135
LV438880
最高配置 4 小時運作時間
電池類型 VRLA
電池塊數量 32–40
最高電池短路程度 (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?