990-91202A-034

跳脫設定

  400 V 系統 208 V 系統
  10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 10 kW 15 kW 20 kW
Ir 設定 112 112 112 112 144 112 112 144
Im 設定 1250 1250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?