安裝流程
注: 本安裝手冊內之插圖顯示了在
700 mm 空電池盒中進行安裝的方法。電池電路斷路器套件可以安裝在
1100 mm 的空電池盒中或接地金屬盒中。
注: 電池組與 UPS 之間的距離不得超過
200 m。有關距離較遠之安裝事宜,請聯絡施耐德電機。
- 安裝電池電路斷路器套件。按照其中一個程序:
- 連線 Easy UPS 3S 的訊號線,或 連接 Easy UPS 3S Pro 的訊號線。
- 連接電源線。