連線 Easy UPS 3S 的訊號線
注: 訊號線的鋪設與電源線相獨立。
注: 此程序之插圖展示了底部電纜入口系統。此程序與頂部電纜入口系統相同。
- 從選用安裝套件 E3SOPT003 安裝溫度感測器。
- 將電池溫度感測器纜線穿過空電池盒的頂部或底部,以連接到 UPS 的乾接觸端子 J2-1 和 J2-2,並連接如圖所示。
- 將訊號纜線穿過空電池盒的頂部或底部,以連接到電池電路斷路器。
- 移除電池電路斷路器的保護蓋。
- 連接訊號纜線:
- 將 Aux 開關訊號纜線從空電池盒連接到 UPS 的 J6-2 和 J7-1 中。
- 將跳脫線圈訊號纜線從空電池盒連接到 UPS 的 J5–3 和 J6–1 中。
- 將保護蓋重新安裝到電池電路斷路器上。
警告