连接 Easy UPS 3S 的信号线
注: 将信号线与电源线分开敷设。
注: 该步骤各图中显示的是底部进线系统。步骤与顶部进线系统相同。
- 安装来自可选安装套件 E3SOPT003 的温度传感器。
- 将电池温度传感器线缆从空电池柜的顶部或底部引出并连接到 UPS 干接点接线端子 J2–1 和 J2–2(如图所示)。
- 将信号线从空电池柜的顶部或底部接入并连接到电池断路器。
- 拆下电池断路器的盖板。
- 连接信号线:
- 将辅助开关信号线从空电池柜连接至 UPS 中的 J6–2 和 J7–1 上。
- 将分励脱扣线圈信号线从空电池柜连接至 UPS 中的 J5–3 和 J6–1 上。
- 装回电池断路器的盖板。
警告