990–91190–038

電磁相容性

注意
電磁干擾之風險
此為依照 IEC 62040-2 規範所開發之 Category C3 產品。此為用於第二環境中的商業與工業應用產品 - 可能需要安裝限制或額外措施來避免干擾。「第二環境」則包含住宅、商業、輕工業場所以外的所有商業、輕工業、工業場所,不需要中介變壓器即直接連至公用低電壓主電源。而安裝與布線作業均必須遵守電磁相容性規則,例如:
  • 隔離纜線、
  • 於適當時機使用絕緣或專用纜線、
  • 使用接地金屬纜線托盤與支架。
不遵守此等規定可引致設備損傷。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?