990–91190–038

將維護旁路盤安裝到牆上

小心
存在受傷或設備損壞的風險
  • 將維護旁路盤安裝在結構良好且能夠支撐設備重量的牆壁或機架上。
  • 針對牆壁/機架類型使用適當的硬體。
不遵守此等規定可引致受傷或設備損傷。
  1. 測量並標記牆上四個安裝孔的位置。
  2. 在這四個標記地點均進行鑽孔並安裝固定螺栓。
  3. 移除螺絲並開啟維護旁路盤的內門。

    維護旁路盤正視圖

  4. 抬起維護旁路盤,將其放置在牆壁上,並與四個固定螺栓對齊。將維護旁路盤安裝到牆上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?