990–91190–038

連結訊號線

注: 訊號線的鋪設與電源線相獨立。
  1. 移除維護旁路開關 MBB 的塑膠蓋,以便使用輔助開關。
  2. 連結維護旁路開關 MBB 與 UPS 1 及 UPS 2 之間的訊號線 18 AWG(未提供)。從下列顯示的兩種方法中選擇一種使用。
  3. 將訊號線固定至應力釋放件。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?