990–91190–038

連結電源線

  1. 將 PE 線接至 PE 匯流排。

    維護旁路盤正視圖

  2. 將輸入線連結至維護旁路開關 MBB。
  3. 將 UPS 1 輸出線連結至單位輸出開關 1 UOB1。
  4. 將 UPS 2 輸出線連結至單位輸出開關 2 UOB2。
  5. 將系統輸出線連結至系統輸出電纜登陸。
  6. 將具備束線帶(有提供)的線固定至應力釋放件。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?