990-91190B-037

208 V 系统的规格

最大输入短路耐受电流

并联维护旁路面板的最大输入短路耐受电流为 ICC=10 kA。

建议的线缆规格

本手册中的线缆尺寸基于:

  • 单芯线缆,U1000 R02V 型

  • 仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列,在 35°C 及 208 V 电压环境下四根一组的线缆群的谐波电流失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%。

UPS 线缆 每相的线缆规格 (mm²)
10 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 10
系统输入 25
系统输出 25
PE 10
15 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 16
系统输入 35
系统输出 35
PE 16
20 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 25
系统输入 50
系统输出 50
PE 16
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?