990-91190B-017

Specifiche per sistemi da 400 V

Massima tenuta al cortocircuito in ingresso

La massima tenuta al cortocircuito in ingresso per il pannello bypass di manutenzione parallelo è di ICC = 10 kA.

Dimensioni dei cavi consigliate

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sui requisiti minimi delle tabelle B.52.3 e B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54

  • Metodo di installazione C

  • Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%.

NOTA: Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

UPS Cavo Dimensioni dei cavi per fase (mm²)
10 kVA Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS.
Ingresso sistema 16
Uscita sistema 16
PE 10
15 kVA Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS.
Ingresso sistema 16
Uscita sistema 16
PE 10
20 kVA Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS.
Ingresso sistema 25
Uscita sistema 25
PE 10
30 kVA Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS.
Ingresso sistema 35
Uscita sistema 35
PE 16
40 kVA Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS.
Ingresso sistema 50
Uscita sistema 50
PE 16
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?