990-91190A-006

Conexión de los cables de señalización

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire la tapa de plástico del MBB del interruptor de derivación de mantenimiento para acceder a los conmutadores auxiliares.
  2. Conecte los cables de señalización 18 AWG (no suministrados) entre el MBB del interruptor de derivación de mantenimiento y el SAI 1 y el SAI 2. Siga uno de los dos métodos que se indican a continuación.
  3. Sujete los cables de señalización a los protectores de cables.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.