990-91190A-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Resistencia de cortocircuito máxima de entrada

La resistencia de cortocircuito máxima de entrada para el panel de derivación de mantenimiento en paralelo es de Icc=10 kA.

Dimensión de los cables recomendados

La dimensión de los cables en este manual se basa en:

  • Cables monoconductores de tipo U1000 R02V

  • Específico para cables de CA: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en forma de trébol, THDI entre 15 % y 33 %, 35 °C a 400 V, agrupados en cuatro cables de contacto

SAI Cable Dimensión de los cables por fase (mm²)
10 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 6
Entrada en el sistema 16
Salida del sistema 16
PE 10
15 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 6
Entrada en el sistema 16
Salida del sistema 16
PE 10
20 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 10
Entrada en el sistema 25
Salida del sistema 25
PE 10
30 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 16
Entrada en el sistema 35
Salida del sistema 35
PE 16
40 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 25
Entrada en el sistema 50
Salida del sistema 50
PE 16
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?