990-5994A-028

Электробезопасность

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Установку, эксплуатацию, проверку и техническое обслуживание электрического оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при выполнении электротехнических работ.
  • Перед работой с оборудованием отключите все источники питания системы ИБП.
  • Перед работой на системе ИБП проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами, включая защитное заземление.
  • ИБП содержит внутренний источник энергии. Даже после отключения от электрической сети устройство может находиться под высоким напряжением. Перед установкой или обслуживанием системы ИБП убедитесь, что все компоненты системы выключены и отключены от сети, а аккумуляторные батареи отсоединены. Перед тем как открыть ИБП, следует подождать не менее пяти минут для разрядки конденсаторов.
  • ИБП должен иметь правильное заземление, при этом из-за высокого тока утечки провод заземления следует подсоединить первым.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Обратное питание, связанное с распределением

Распределительное устройство отключения входной сети должно быть пригодным для целей отключения. Перед началом работы с питанием входной сети необходимо зафиксировать MBB в разомкнутом положении с помощью встроенной функции блокировки.

При установке панели сервисного байпаса для параллельных систем предупреждающие надписи необходимо разместить на стороне нагрузки всех распределительных устройств отключения входной сети. Наклейки предоставляются пользователем и отображают следующий текст (или аналогичный текст на языке, используемом в стране установки ИБП):

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.