990-5994A-028

Монтаж панели сервисного байпаса для параллельных систем на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для крепежа панели сервисного байпаса выберите стену или стойку, которая не повреждена структурно и способна выдержать размер и вес устройства.
  • Используйте подходящее оборудование для типа стены / стойки.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.
  2. Просверлите отверстия в каждом из четырех отмеченных мест и установите анкерные болты.
  3. Извлеките винты и откройте внутреннюю дверцу.
  4. Закрепите панель сервисного байпаса для параллельных систем на стене.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.