990-5994A-028

Подключение сигнальных кабелей

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей.
  1. Для получения доступа к дополнительным переключателям снимите пластиковую крышку с переключателя сервисного байпаса MBB.
  2. Подключите сигнальные провода (не входят в комплект) от трех дополнительных переключателей на переключателе режима сервисного байпаса MBB к ИБП.
  3. Прикрепите сигнальные кабели к фиксаторам кабеля.
  4. Закройте внутреннюю дверцу и зафиксируйте ее винтами.
  5. Закройте переднюю дверцу.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.