990-5994A-028

Подготовка к подключению кабелей к панели сервисного байпаса для параллельных систем

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от панели сервисного байпаса для параллельных систем.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Снимите верхнюю и нижнюю фальш-панели.

    Верхняя часть панели сервисного байпаса для параллельных систем

    Нижняя часть панели сервисного байпаса для параллельных систем

  2. Просверлите или проколите отверстия для кабелей или изоляционных труб в фальш-панелях.
  3. Установите изоляционные трубы (при наличии) и установите и закрепите фальш-панели.
    Опасно
    опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Убедитесь в отсутствии острых углов, которые могут повредить кабели.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

    Верхняя часть панели сервисного байпаса для параллельных систем

    Нижняя часть панели сервисного байпаса для параллельных систем

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.