990–91191C–024

Conexão dos cabos de energia ao nobreak de 10–15 kVA

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (desligado).
  2. Remova a tampa da caixa de conduítes.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  3. Em sistemas de alimentação dupla, remova o cabo de alimentação elétrica simples.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  4. Passe os cabos de energia pela parte inferior da caixa de conduítes.
  5. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  6. Conecte os cabos de entrada, saída e bypass (se aplicável).
  7. Conecte os cabos da bateria.
  8. Coloque novamente a tampa da caixa de conduítes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?