990–91191C–024

Contatos de entrada e relés de saída

Contatos de entrada

NOTA: Quando um disjuntor da bateria externa com detecção de status ON/OFF e a função de desarme forem usados, deixe o término instalado entre J7–1 e J7–2.
NOTA: A Schneider Electric recomenda conectar o kit opcional do sensor de temperatura E3SOPT003 (R25=5 kohm, B25/50=3275) ao J2 para monitorar a temperatura da bateria.
AVISO
Risco de dano ao equipamento
  • Conecte a bobina de abertura LV429390 da Schneider Electric ao disjuntor da bateria recomendado para proteger a bateria.
  • A unidade de contato do disjuntor da bateria (J6–1) pode proporcionar um máximo de +24 V, 200 mA à bobina de abertura. Se esse valor for excedido, o nobreak pode sofrer danos.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Conexões de entrada são consideradas Classe 2/Tensão de segurança muito baixa (SELV).

Contatos de entrada para Nobreaks sem baterias

Relés de saída

Conexão do relé de saída: Máximo de 3A/240 VAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?