990–91191C–024

Remova o nobreak do palete

  1. Mova o nobreak para a área final de instalação usando uma empilhadeira.
  2. Remova a embalagem e a rampa do nobreak.
  3. Coloque a rampa no palete e aperte com os parafusos fornecidos.
  4. Afrouxe os parafusos e remova os suportes de transporte. Elimine os suportes de transporte.
  5. Remova o nobreak do palete.
  6. Mova o nobreak para o local final e trave as rodas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?