990–91191C–028

Удаление ИБП с поддона

  1. Переместите ИБП на место окончательной установки при помощи вилочного погрузчика.
  2. Удалите использовавшиеся при поставке материалы и трап от ИБП.
  3. Установите трап на поддон и закрепите его с помощью болтов, входящих в комплект поставки.
  4. Ослабьте болты и снимите транспортировочные кронштейны. Утилизуйте транспортировочные кронштейны.
  5. Перекатите ИБП с поддона вниз.
  6. Переместите ИБП на место окончательной установки и заблокируйте колеса.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.