990–91191C–028

Правила техники безопасности при работе с батареями

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Установка автоматических выключателей батарей должна производиться в соответствии с техническими условиями и требованиями, определенными компанией Schneider Electric.
  • Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться или контролироваться исключительно квалифицированным персоналом, обученным работе с аккумуляторными батареями, с соблюдением требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен иметь доступа к батареям.
  • Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
  • Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, поскольку они могут взорваться.
  • Запрещается деформировать, вскрывать и модифицировать аккумуляторные батареи. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи. Он может также вызвать отравление.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
  • Снять часы, кольца и другие металлические предметы.
  • Использовать инструменты с изолированными ручками.
  • Надеть защитные очки, перчатки и обувь.
  • Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
  • Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
  • Проверьте, чтобы батарея не была случайно заземлена. Если батарея была случайно заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с любыми частями заземленной батареи может привести к поражению электрическим током. Вероятность такого поражения будет уменьшена при отсоединении проводов заземления во время установки и обслуживания (только для оборудования и удаленных источников батарейного питания, не имеющих заземленной цепи питания).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
При замене батарей используйте батареи или аккумуляторы того же типа и количества.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
риск повреждения оборудования
  • Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока система будет готова к подключению питания. Период времени между установкой батарей и включением питания ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
  • Срок хранения батарей не должен превышать 6 месяцев в связи с необходимостью их перезарядки. Если батареи системы ИБП находятся в разряженном состоянии в течение длительного времени, рекомендуется ставить их на подзарядку на сутки с периодичностью не менее одного раза в месяц. При этом батареи заряжаются, что предотвращает их необратимое повреждение.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.