990–91191C–028

Входные контакты и выходные реле

Входные контакты

Примечание: При использовании внешнего батарейного автомата с функцией определения включенного или выключенного состояния и аварийной остановки заглушка должна быть установлена между J7–1 и J7–2.
Примечание: Schneider Electric рекомендует подключить дополнительный датчик температуры E3SOPT003 (R25=5 кОм, B25/50=3275) к J2 для контроля температуры батареи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения оборудования
  • Подключите катушку размыкателя шунта Schneider Electric LV429390 к рекомендованному батарейному автомату для защиты батареи.
  • Контакт батарейного автомата (J6–1) может обеспечить максимум +24 В, 200 мА для катушки размыкателя шунта. Превышение этого значения может привести к повреждению ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Подключения на входе относятся к классу 2/SELV

Входные контакты для ИБП без батарей

Выходные реле

Подключение выходного реле: максимум 3 А / 240 В переменного тока

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.