Protección de retroalimentación
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
En sistemas en los que la protección de retroalimentación
no es parte del diseño estándar, se debe instalar un dispositivo
de aislamiento automático (opción de protección de
retroalimentación u otro dispositivo que cumpla con los requisitos
especificados en IEC/EN 62040–1) para impedir cualquier tensión
o energía peligrosas en los terminales de entrada del dispositivo
de aislamiento. El dispositivo se debe abrir dentro de los 15 segundos
posteriores al fallo de alimentación aguas arriba y se debe dimensionar
según las especificaciones.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Si la entrada del SAI está conectada mediante aisladores externos que aíslan el neutro cuando se abren, cuando el aislamiento de retroalimentación automático se proporciona de forma externa al equipo o si se conecta a un sistema de distribución de alimentación IT, el usuario debe colocar una etiqueta en los terminales de entrada del SAI y en todos los aisladores de alimentación principal instalados en una ubicación remota con relación al área del SAI y en los puntos de acceso externo entre dichos aisladores y el SAI. El texto de la etiqueta debería ser similar a este (o equivalente en un idioma aceptable en el país en el que se instale el SAI):
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Riesgo de retroalimentación de tensión. Antes
de trabajar en este circuito: Aísle el SAI y compruebe si hay
tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el punto
de protección a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Es necesario instalar un dispositivo de aislamiento externo adicional en el sistema SAI. Para este fin, puede usarse un contactor magnético o un disyuntor con función de UVR (corte por baja tensión). En los ejemplos mostrados, el dispositivo de aislamiento es un contactor magnético (marcado con MC1 para los sistemas con suministro de red simple y con MC1 y MC2 para los sistemas con suministro de red con dos entradas).
El dispositivo de aislamiento debe poder soportar las especificaciones eléctricas que se indican en Especificaciones de entrada: SAI 3:3.
PELIGRO