990-91078G-006

Contactos de entrada y relés de salida

Contactos de entrada

NOTA: Cuando se utiliza un disyuntor de batería externo con la detección de estado activado/desactivado y la función de disparo del interruptor, debe haber un terminador instalado entre J7–1 y J7–2.
NOTA: Schneider Electric recomienda conectar el kit de sensor de temperatura opcional E3SOPT003 (R25=5 kohm, B25/50=3275) a J2 para supervisar la temperatura de la batería.
AVISO
Riesgo de daños en el equipo
  • Conecte la bobina de disparo LV429390 de Schneider Electric al disyuntor de batería recomendado a fin de proteger la batería.
  • La unidad de contacto de disyuntor de batería (J6–1) puede proporcionar +24 V, 200 mA como máximo a la bobina de disparo. El SAI puede dañarse si se sobrepasa este valor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Las conexiones de entrada se consideran de 24 VCC Class 2/SELV.

Contactos de entrada para SAI sin baterías

Relés de salida

Conexión del relé de salida: Máximo 3A/240 VAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?